This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS27750S

Guru**** 2594160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263083/tps25750-tps27750s

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25730、、 TPS25814

我需要一个简单、独立的 USB-C 电源来为5V 3A 电力输送系统供电。 我有一个需要为 USB 系统供电的5V5A 电源。  TPS25750S 默认为5V 3A 电力输送、还是 I2C 程序接口需要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce:

    加载配置需要 I2C。

    我们的 TPS25750EVM (https://www.ti.com/tool/TPS25750EVM)可作为良好的起点。 可以使用5V/5A 电源、但也有其他电源要求。 还应查看 EVM 用户指南以了解原理图。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在设计一款需要为 Apple 设备整合5V 3A 电压的器件。  是否有一种简单的电源管理器件将默认满足简单要求并通过 USB-IF 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce:

    如果您只是通过 USB-TPS25730协议寻找电源、PD 或 TPS25750是最佳选择。

    如果您不需要 USB-TPS25814协议、我们可为您提供其他器件、如 PD: https://www.ti.com/product/TPS25814

    谢谢。

    克里斯