This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:为采用48V 外部直流电源供电的 BQ79616 BMS IC 设计 EMI/EMC 滤波器

Guru**** 2593870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263158/bq79616-q1-designing-an-emi-emc-filter-for-bq79616-bms-ic-powered-by-48v-external-dc-source

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、TI 专家:

我正在设计使用 BQ79616 BMS IC 的电路。 我的电源是外部48V 直流电压、我希望通过在设计中添加 EMI/EMC 滤波器来确保 BMS 的稳定性和可靠性。 我的主要目标是消除直流电源的任何噪声并遵守 EMI/EMC 注意事项。

我倾向于在滤波器设计中使用共模(CM)扼流圈和 Y 电容器。 但是、我不确定用于实现最佳性能的确切设计和适当的组件值。 下面是我遇到的一些具体问题:

  1. 考虑到 BQ79616的电流要求和48V 直流电源的特性、CM 扼流圈的建议电感值是多少?

  2. 我应该如何确定合适的 Y 电容值? 我应该将它们放在 CM 扼流圈之前和之后还是之后?

  3. 在滤波器设计中还需要考虑哪些因素或组件、特别是 BQ79616对噪声或特定 EMI 频率的敏感性?

  4. 您是否推荐任何可能有助于实现此 EMI/EMC 滤波器设计的特定 TI 组件或参考设计?

非常感谢您为我们提供的指导或资源。 确保我的 BMS 的可靠性和抗噪性至关重要、您的专业知识在这项工作中将非常宝贵。

感谢您的帮助。

此致、

巴图汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Batuhan,

    您可以在 BQ79616的 mySecure 资源链接中申请访问我们的参考设计。 还有一个设计建议应用手册、其中列出了一些规格。 我假设您要在通信线路上放置一个 CM 扼流圈? 下面是使用适当值连接电容器和扼流电路的附件。 我们根据仿真和50欧姆阻抗匹配确定了这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有设计通信线路的资源。 我正在尝试从外部而不是电池为 BMS 供电。 因此我需要一个电力线原理图。 思考我如何过滤48伏外部直流源(漩涡频率等)并尝试为其找到一个电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的参考设计中、VC 和 CB 引脚的 RC 前端滤波器旨在滤除任何高频噪声。 如果您需要额外的保护、可以在检测线处添加1nF 去耦电容器。  

    谢谢。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 根据我的理解、我无需在 BMS 设计的电源输入端添加任何额外的滤波器。 从电源直接传输到 IC 电源输入。  

     实际上、我要问的不仅仅是这个 IC 的设计理念。 即使我不需要它、我也喜欢使用额外的 ESD 保护和一些组件来考虑 EMC、EMI 注意事项。 因此、我在这里想了解一下硬件设计帮助。 欢迎您能给我介绍设计技巧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    如果您想了解电源的 EMC 设计、请访问此链接。

    ti.com/lit/ml/slyp757/slyp757.pdf?ts = 1692986992953&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我 在研究这类文章。 在使用之前、它是关于电源的。 我搜索的是 MCU、IC 电路。 你认为它会对我有所帮助吗?