This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:bq27542-G1 SOC 从8%突然跳跃到0%、电压与 SOC 5%每次都不同

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263468/bq27542evm-bq27542-g1-soc-jumps-from-8-to-0-suddenly-voltage-vs-soc-5-is-different-every-time

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1

我们的客户发现、在室温放电期间、SOC 从0%突然上升到8%、并且5%(主机系统关断)时的电压在不同的散射周期内是不同的。

所有电池都在发货前完成学习周期、日志数据显示在放电结束时 SOC 没有突然跳跃。

下图显示了系统日志数据的第一个反馈、[REAL_SoC]是从电量监测计 bq27542-G1读取的 SOC。

在突然关断之前、SOC=8%、FCC 4276RM 331、

插入交流适配器、打开系统、SOC =0%FCC  3954RM  0.

客户根据建议重新进行充放电(0.2C)循环、第一次5%--3143mV、第二次5%--3492mV、这接近电池制造商的日志数据。

并附加了 ggg.file。

有什么想法、为什么电压与 SOC 每次都不同?

e2e.ti.com/.../BQ27542G1_2D00_A011859001A_2D00_AEC-565786_2D00_4000mAh_2D00_ID3226_5F00_golden-file_2D00_V0_2D00_230623.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Long 您好、

    SOC 除了电压外、还取决于电池阻抗。 因此、可以在不同的电压下报告 SOC 5%。

    如果 SOC 在实际 SOC 变为0%时报告为8%、那么我建议检查 LOAD 模式并在数据闪存中加载选择参数。 这些放电应与实际放电相匹配。