主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我正在使用 BQ35100开发套件。 最初、bqStudio 中的测量显示电压为3.7V、电流为0 mA。 校准后,我能够看到我放在 PACK-上的140 mA 负载。 问题是、当我断电并重新打开时、BQ35100似乎"丢失"校准。 它的丢失并不是因为我仍然可以从数据闪存中读取相同的校准值、但这些值似乎在开启 BQ35100时不会自动应用?
此致!
亨德里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 BQ35100开发套件。 最初、bqStudio 中的测量显示电压为3.7V、电流为0 mA。 校准后,我能够看到我放在 PACK-上的140 mA 负载。 问题是、当我断电并重新打开时、BQ35100似乎"丢失"校准。 它的丢失并不是因为我仍然可以从数据闪存中读取相同的校准值、但这些值似乎在开启 BQ35100时不会自动应用?
此致!
亨德里克
尊敬的 Wyatt:
我确实可以验证校准数据是否保留在闪存中。 电源复位后、这些值保持不变、但遗憾的是、我之后读取0 mA。 在校准之前、也就是校准之后、它为140 mA (预期值)。
我将尝试描述我采取的步骤,导致我的观察:
1.启动 bqStudio
2.电量计显示0 mA
我通过 bqStudio 进行校准、
4.我可以验证闪存中的校准值是否已更改
5.电量监测计现在显示141 mA
6.我切断电源并重新打开电量计
7.我可以验证闪存中的校准值是否仍然与步骤4中的值相同
8.现在电量监测计不再显示141 mA,而是显示0 mA
此致!
亨德里克