This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641EVM:在施加负载的情况下启动-异常行为

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262174/tps1641evm-startup-with-load-applied---unexpected-behavior

器件型号:TPS1641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1641

您好的专家

我们正在使用 TPS1641评估板、因而无法获得意外的结果。 有人可以查看以下信息并提供调试指导吗?

我使用的 TPS14612侧、所有跳线都设置为默认值。

我目前分析的还有其他问题、但有一个问题是启动至负载。

下面是1A (24 Ω)负载的启动。 您可以看到它是断续。 IDLE 引脚上的电压似乎表示故障计时器已启动。 1A 负载远低于当前设置为1.8A 的 ILINIT。 通过实验、我可以在负载小于0.5A 时启动。 您能解释一下吗?

感谢您的帮助!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为器件由于内部 FET 上的高功率耗散而达到热关断状态。 由于高 VDS 和 IDS(负载电流)应力而导致电子保险丝启动期间高功率耗散将导致 FET 结温升高,当温度达到阈值附近时,器件将关闭。  

    这种刚性脉冲是由重试计时器实现导致的。 热关断后、器件将在计时器后重试。  

    这是器件的预期行为。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

     如果我们要启动到24欧姆(24V 输入电压下为1A)负载、建议的更改是什么?  

    更改压摆率设置是否会有所帮助?

    或者我们是否需要选择其他 TI 产品?

    谢谢!

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    它们是否使用 CC 负载? 我建议使用 CR LOAD、因为实际负载更像 CR。 通过减小 dVdT 电容来提高压摆率会有所帮助。  

    实际的应用负载是多少? 我认为这不是在0V 时消耗1A 的负载。 每个负载都有一定的导通阈值。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    如上图所示、测试负载是电阻负载、24欧姆。 在该图中、电流 在开始下降之前仅上升约200 -250mA (电压约为5.25V)。

    我将获得有关实际应用负载的更多详细信息。

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal -感谢您的帮助。  如原始消息中的示波器屏幕截图所示、它是24Vin、24ohm 电阻负载。  

    无论如何、我都看到、如果输入电压足够高、即使在空载时也可能会中止启动。  附件是我刚刚在32V (失败)和31V (成功)条件下捕获的波形、两者均为空载。  这确实支持您的想法、即器件在高 Vds x ID 下自我保护。  此外、如果我将输入电压降至18V、则能够以24欧姆的电阻成功启动、而之前在输入电压为24V 时无法启动。

    因此、回到 Jim 的问题、可以进行哪些调整来使器件很好地保持在其 SOA 范围内?  也就是说、应该对 Cout、Cdvdt 引脚上的电容等施加什么限制?

    在32V 时失败。

    在31V 时通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品页面上的设计计算器可用于基于 VIN、COUT、RLOAD、DVDT 电容来预测启动是否成功。 如果有任何问题、请告诉我。  

    此致

    G·库纳尔