Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 您好
客户需要铅化晶振(colloid)电池的充电管理、以及负载的电源和路径管理。
电池与12V 电池串联、输出电压为24V、充电电流为5A。
电池特性:
1.铅晶电池低温充放电的临界温度是-40 ℃
2. 在室温(25 ℃ 模式± 3 ℃)下充电、电压为2.4V/节、电流为0.1C~0.25C、持续12至24小时。 完全放电后、以0.6CA~0.8CA 的速率快速充电
请帮助推荐具有电源路径的合适充电器。
正在等待您的回复。
谢谢
星形