This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:为什么原理图和程序中使用的计算值偏差如此之大?

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262377/pmp23126-why-is-there-such-a-large-deviation-in-the-calculations-used-in-the-schematic-and-in-the-program

器件型号:PMP23126
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我认为它在原理图和程序中不匹配、是否有其他一些文档?

#define PSFB_VLVBUS_MAX_SENSE_VOLTAGE (   float32_t) 16.13

我的计算。

3.3/(1.82/(1.82+37.4+0.1)= 71.29   

#define PSFB_I_LVMAX_SENSE_AMPs      (float32_t) 500

我的计算。

Rshunt = 0.001/10

VOUT = Rshunt * 100 = 0.01

vlv_fb = 0.01 *(7.5 /(7.5 + 2.49))= 0.00750

Imax_Sense = 3.3/0.00750 = 439.56

请告诉我为什么我的计算与程序中的内容相差甚远。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aijun:

    我相信您拥有的代码版本对应于 PMP23126 RevB 电路板。 下面是主板的原理图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PMP23126.5B_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    您能告诉我您从哪里获得了代码、从哪里获得了原理图吗? 我猜 SDK 中的软件已更新、但硬件设计文件未同时更新。 很抱歉让人感到困惑。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough:

    您完全解决了我的问题。

    我通过以下链接下载了它

    https://www.ti.com/lit/zip/tidmae3

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough:

    我忘记说使用的是哪个版本的软件、该软件使用以下软件包

    E:\ti\c2000\c2000_SDK_4_03_01_00\solutions\pmp23126 Ware_Digital

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aijun、

    我将进行内部跟进、以在线将硬件设计文件更新至修订版 B。

    此致、

    本洛夫