This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:部件未按预期锁存

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264667/lm5069-part-not-latching-off-as-intended

器件型号:LM5069

我在我的设计中使用 LM5069-1。 在测试输出端无电短路时、该器件会正确检测到短路并关断 MOSFET。 等待11ms 的典型插入延迟时间后、该器件自行重启。 我已验证所使用的器件是否正确(IC 封装的 SNAB)。 我从其他博文中读到、如果 LM5069上的 OUT 引脚电压低于-1V、便可将器件复位。 因此、我尝试在输出端使用肖特基二极管 SL310A-TP 替换 TVS SMAJ58A、但它无法将电压钳位到-1V (看起来好像是-5V)。  

1) 1)此器件是否可用于25A 负载? 似乎即使对于 肖特基二极管、当正向电流为25A 时、正向电压也可能超过1V (当接合断路器或短路保护功能时为50-100A)。 除肖特基二极管方法外、是否有其他方法可避免 VOUT 引脚电压低于-1V?

2) 2)我的实现是否存在其他错误、即使器件应该锁闭、也会导致器件自行重新启动?  

我的原理图如下所示。 我正在将 UVLO 引脚用作 EN 信号。

使用肖特基二极管进行测试:

在短路跳闸时放大的图。 请注意、源极电压钳制在大约-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想从测试中再添加一个图像。 这在 LM5069重新启动并尝试开启 MOSFET 时进行了放大。 它最终作为短路故障(由彼此跟踪的栅极和源极电压观察到)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    很抱歉耽误你的时间。

    LM5069可用于25A 应用。

    您可以使用这个额外的肖特基二极管和电阻来限制短路期间 OUT 引脚上的负电压。 这可能有助于进入插入延迟。  

    原理图看起来没有问题。 请添加上述电路。

    请注意、在发生短路故障后、闭锁部件将重试一次。 这是预期行为。 请参阅以下屏幕截图。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。