This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:寄存器0x2位5临时权变措施查询。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264017/tps65233-register-0x2-bit5-temporary-workaround-inquiry

器件型号:TPS65233

背景:在通过 I2C 控制 TPS65233时、我们的产品软件存在问题。 根本原因是在软件中、我们目前不能阻止它从 LNB 控制器读取0x2寄存器。 不幸的是、偶然在寄存器0x2 Bit5 (LDO_ON)上读取"1"、我们最终在无限读取循环中读取到寄存器0x2。 正如预期的那样、这在我们每次为 LNB 供电时都会发生。 软件修复非常重要、我们正在寻找在此期间的任何权变措施、以防止在启用 TPS6533 LDO/Boost 时出现该问题。

是否可以通过任何方法将只读寄存器0x2 Bit5 LDO_ON 强制为值0 并同时提供功能直流/音调馈送? 数据表中并未提及此类新颖用例、但我想再次进行检查。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makku:

    感谢您的联系! 0x2位5是只读寄存器、这意味着它将只读取 LDO 和升压的状态。 您是想启用 LDO 但同时又不想让0x2位5读作"1"吗?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。 功能应该类似于"1"、但寄存器仍然应该显示为"0"、这样不会导致问题。 我知道,这是一个非常可怕的 事情发生了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markku:

    不幸的是、它不能。 如您所知、这是一个反映真实状态的读取寄存器。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所担心的。 谢谢!