主题中讨论的其他器件: LP5891-Q1
您对此芯片是否有更好的文档?
请参阅图8-23内存单元结构。
我不明白为什么每行有16x 48位数据条目。 16行= 16行256个数据存储器?
GClk 的计算和说明并不准确。
我使用的是 STM32、无法理解 GClk 计算。
看看是否有人可以为我检查。
我的 CSI 时钟是1MHz 频率乘法器设置为16
我的扫描线为8
Im 仅将一个芯片用于白色48 LED x 8线路阵列。
PWM 函数是如何工作的?、寄存器中没有提及。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您对此芯片是否有更好的文档?
请参阅图8-23内存单元结构。
我不明白为什么每行有16x 48位数据条目。 16行= 16行256个数据存储器?
GClk 的计算和说明并不准确。
我使用的是 STM32、无法理解 GClk 计算。
看看是否有人可以为我检查。
我的 CSI 时钟是1MHz 频率乘法器设置为16
我的扫描线为8
Im 仅将一个芯片用于白色48 LED x 8线路阵列。
PWM 函数是如何工作的?、寄存器中没有提及。
您好、Nick Marsh:
首先、我想检查一下这是商业应用还是汽车应用? 由于我们只有 LP5891-Q1具有汽车级特性、并且接口与 TLC6983有一点不同。 我认为开发接口会更容易。
其次、我们有 C2000 (MCU)可以现在支持 CCSI 接口、并且我们可以提供控制板和示例代码。 我能知道您使用 STM32的哪一部分来构建接口吗?
第三、对于 TLC6983、
我们有一些内部文件可以帮助客户更好地了解器件、您能否通过电子邮件与我联系、我们可以分享这些文件。
电子邮件: monet-xu@ti.com
Br
徐默奈