This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 ESD 问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260510/bq25895-bq25895-esd-issue

器件型号:BQ25895

大家好、

在 ESD 测试期间、我发现 LED 闪烁。 读寄存器后发现标志测试有异常。 我可以从哪个标志找到问题? 谢谢你。

U3=U4=BQ25895

 '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    -当您说 LED 闪烁时,您是指连接到 STAT 引脚的 LED 吗?

    我不知道你的旗帜测试是什么意思,你可以进一步澄清?

    -您能帮助共享测试中的所有运行条件,如 VBUS、VBAT、VSYS 等吗?  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    此外、客户发现 适配器的交流开/关测试采用了 QUIL V2 (Nuvoton MCU)和电池。
    打开→关闭(大约700ms 至800ms) 再次打开
    此类测试也与浪涌测试相同。

    请帮助检查 注册,如果有任何 *** 可以找到问题? 谢谢你。

    充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我已经查看了随附的寄存器、这些寄存器没有显示充电器上的任何故障情况。 请帮助回答我之前的回答中的问题、并更详细地解释客户看到的问题。 根据您当前的描述、我无法告诉客户所面临的问题。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    对不起, 我将目前的情况重组如下。

    干扰。 当出现 ESD 放电问题时、ST 和 Nuvoton MCU 仍处于活动状态、并且两个 I2C 总线运行良好。 请检查在12V 深度下降时 BQ25895RTWR 寄存器是否恢复为默认值。 请告知第二个 LED 将由固件亮起的情况。 谢谢。

    -当您说 LED 闪烁时,您是指连接到 STAT 引脚的 LED 吗?

    ANS:STAT 引脚悬空。 和连接到 MCU 的 LED、

    -您能帮助共享测试中的所有运行条件,如 VBUS、VBAT、VSYS 等吗?  

    回答:请参阅随附的~

    e2e.ti.com/.../CWT_2D00_Quail-V2-IC-waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    您应该提到、LED 连接到了 MCU。 由于它不是 LED 连接到 BQ25895引脚、我无法评论此 LED 的预期行为。  

    当移除 VBUS 上的12V 电源时、如果 BAT 引脚寄存器仍连接有效电池、则不会复位为默认值。 当 VBUS 和 BAT 引脚上掉电时、寄存器会重置为默认值。  

    在提供的波形捕获中、蓝色信号测量是什么? 我不知道 TP8/TP14指的是什么。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我的客户在此系统中使用了两个 BQ25895、TP8/TP14是 Vbat。

    我可以将原理图发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们将在下周三之前与您联系。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我已经回答了您关于是否进行了寄存器复位的问题。 客户是否遇到任何其他问题?  

    我对您分享的原理图有几条评论。 请见下方。  

    -客户没有使用正确尺寸的电感器进行设计。 BQ25895专为与1uH 或2.2uH 电感器配合使用而设计。

    - PMID 引脚的电容不应超过60uF。  

    否则客户原理图看起来没有问题。  

    此致、

    加勒特