This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:输出信号振铃

Guru**** 2385070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262585/ucc27517a-output-signal-ringing

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件:UCC27517

大家好!

我设计了一个使用 UCC27517栅极驱动器打开/关闭 MOSFET 的简单电路。 原理图如下所示。

使用波形发生器、我在脉冲输入端施加宽度为100ns 的脉冲信号。 然后、我将为栅极驱动器提供5V 电压(尽管原理图显示为12V)。 但是、 在驱动器的输出端、信号会出现振铃、如下图所示。 黄色波形为脉冲信号、绿色波形为驱动器输出(颜色也显示在原理图上)。

主要目标是使用20ns 的脉冲宽度、但输出信号更差。 振铃的原因是否是波形发生器中脉冲信号的过冲和下冲? 还是另一个问题?

我不知道这是否有用、但我要在波形发生器上使用这些电缆。

提前感谢您。

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    通常、输出信号振铃与输入信号无关。 输出振铃通常取决于电流流经输出级的速度、而输出级可能受寄生电感的影响。 您可以使用外部栅极电阻器减慢电流驱动、以抑制振铃、这可以在您的原理图中看到。 我还看到您在电阻器前面探测了输出、因此显示的输出是无阻尼的。 尝试在电阻后面进行探测、看看结果是什么。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    在电阻器之后、信号仍在振铃。 蓝色波形(下图)是 MOSFET 栅极(在栅极电阻之后)的信号。

    我在来自信号发生器的脉冲中插入了一个阻尼电阻器、这就是我在电阻器之后得到的波形(黄色波形)。 我一打开驱动器电源、振铃就会再次出现在驱动器输出端(在电阻器之前和之后)。

     

    如果需要帮助、我将共享我的布局。 下图是底层、大部分元件都放置在这里(只有激光位于顶层)、所有迹线都位于这里。 顶层只有激光器(正如我之前提到的)、第二层是电源(驱动器电源)、第三层是 GND。

    谢谢你。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些研究、我发现可能出现了这个问题、原因是连接到示波器的探头的 GND 引线较长。 于是、我移除了长引线、并使用蓝色波形(MOSFET 栅极信号)在探针上建立了较短的 GND 连接。 如下图所示、振铃在 MOSFET 栅极消失。 我还使用较短的 GND 引线测量了其他信号、并且振铃也消失了。 每次测量期间我只能缩短一根 GND 引线、因此其他信号在示波器窗口的信号中会出现振铃(尽管实际上它们只有 GND 基准)。

    谢谢你。

    此致、

    João ó n Rego