This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5917:关于应用 ESD 时的模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5917, TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263842/tlc5917-about-the-mode-when-esd-is-applied

器件型号:TLC5917
主题中讨论的其他器件: TLC59283
在电路板上施加2kV ESD 后、LED 的显示屏变为意外显示、 
而在这种状态下、不接受更新显示。
当我发出一条命令从特殊模式返回至正常模式时、它能够再次接受显示更新。
是否有可能在施加 ESD 时意外切换模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    TLC5917只有两种模式、正常模式和特殊模式。根据您的说明、我想它更像是芯片通过 ESD 进入一种状态、在特殊模式下卡住。

    至于出现这种现象的原因、我不确定为什么会发生这种情况、因为 ESD 故障是不可预测的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 我想使用周期性模式开关信号序列来确保 TLC5917处于正常模式。 是否有其他有效的方法? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    我认为到目前为止、应对您遇到的 ESD 问题是一种可行的方法。 我不确定还有其他有效的方法、因为此器件是早期材料。 如果您愿意将 TLC5917替换为 TLC59283或其他新的、相同的器件、我们可以提供更好的支持。

    BR、Jared