This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:电压转换期间的最大输出电流是多少

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263232/lm3489-what-is-the-max-output-current-during-voltage-transition

器件型号:LM3489

大家好、

我的客户将 LM3489用作 PD 源输出、客户想知道5V 转换到20V 期间的最大输出电流是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    LM3489栅极驱动强度对于通常小于5A 的电流电平很好、某些电流电平大约为3至4A。  这些限制都是由于损耗引起的、可以在一定程度上加以缓解。  请注意、 假设效率为90%至95%、100W 的输出功率(20V @ 5A)相当高、在没有散热的情况下、5W 和10W 之间的损耗很难消散。   

    希望这对您有所帮助

    大卫。