This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:RC 和 RSOC 突然下降

Guru**** 2813035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261298/bq27z561-sudden-drop-in-rc-and-rsoc

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 BQStudio 和 CC LOAD 对 BQ27z561实现了学习周期、今天我尝试进行放电测试。

通过这次测试、我观察到剩余电量和剩余充电状态突然下降、我不理解原因。

您能帮助我找出这个问题吗?

我使用两节并联的 LFP 电池。 我在此附上一些文件供分析。 帮助我识别并解决问题。

谢谢。

帕尔特

e2e.ti.com/.../ToF_5F00_Bat_5F00_logs.loge2e.ti.com/.../GImg_5F00_Int_5F00_Temp_5F00_after_5F00_neg_5F00_100mA_5F00_US_5F00_Calib_5F00_02_5F00_load_5F00_01_5F00_Qmax_5F00_3120_5F00_Tem_5F00_2700mV.zipe2e.ti.com/.../6116.1500-mAH-Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请禁用 IT Gauging Ext、DSG_0_SMOOTH_OK (位0。 将其 Gauging Ext 从0x003F 更改为0x003E)。 似乎触发了平滑至0的情况(例如、低至2700mV + 150mV 的短路电压干扰、由于时间间隔未记录)。 真实 RM 不是零、因此这不是容量模拟、而是由于平滑处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试一下。 感谢您的快速回复。

    还有一个与 BQ27z561相关的问题、如果我连接非平衡电池(我使用2节并联电池、其中 Bat-1 = 2.5V、Bat-2 = 3V)、它是否会向我报告正确的 RC 和 RSOC?

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在并联配置中、两个电池之间本质上将达到平衡(因为它们将被强制达到相同的电池电压、因此如果每个开路电池电压不同、监测计无法检测到两个电池之间将存在直流电流。 电量监测计看到生成的通用电池电压、并将其用于其 RM 和 RSOC 计算(这对于组合电池是正确的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  根据您的建议禁用 DSG_0_SMOOTH_OK 位后执行了完整的放电周期、并且在 BQ27z561 EVM 中一切都运行正常。

    因此、我使用此设置生成了黄金映像、并尝试在定制板中执行完全放电周期、但未获得正确的 RSOC。 每当我重新启动系统时、无论电池电压是多少、RSOC 都会恢复到100%(假设我以70%的 RSOC 重新启动我的板、当板加电后它又恢复到100%、我 不明白发生这种情况的原因)。

    这里、我 附加一个该周期的 Excel 数据表。 (文件名- sensor_voltage_pecentage (1).xlsx)

    e2e.ti.com/.../2728.sensor_5F00_voltage_5F00_pecentage-_2800_1_2900_.xlsx

    我还执行了另一个完全放电测试、其中我观察到两个相同的问题。

    1 -即使电池未充满电、测试开始时 RSOC 为100%。

    2- RSOC 突然下降(从74%下降到0%)。

    在此、我还将向您发送该文件以供分析。 (文件名- TOF_BAT_CO23Aug.txt Dischg_Data_)

    e2e.ti.com/.../ToF_5F00_BAT_5F00_Dischg_5F00_Data_5F00_23Aug.txt

    此外、还共享数据存储器 gg.csv 文件和电路板原理图快照以便进行分析。

     e2e.ti.com/.../bq27z561_5F00_datamemory.gg.csv

    您能帮助我确定为什么在 EVM 板中一切正常、但在我的定制板中一切正常。

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动系统时、您是对电量监测计进行下电上电还是将驱动器中的电量监测计复位? 如果有、请尽可能更改此设置。 监测计应始终通电并监控电池。 不应进行下电上电或复位、因为这将使电量监测计无法可靠地测量电池状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不会重置电量监测计。

    我将直接通过 I2C 命令读取所有参数。 不过我遇到了这些问题。

    谢谢。
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您重新启动系统时、监测计会发生什么情况? 除非发生重大事件、否则电量监测计不会改变 SOC。 从70%到100%、必须在 OCV 发生显著变化(或不是真正的 OCV)的情况下强制进行 OCV 测量。 电量监测计不会单独执行此操作、但它必须从主机 uC 获得指令(例如、复位)。

    请确保主机 UC 在系统重新启动期间根本没有与电量监测计通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新检查了主机控制器固件中的所有内容、重新启动期间与电量监测计根本没有通信。 不过我遇到了这些问题。  

    请告诉我、我是否需要查看其他内容?  

    可能在原理图设计上!  

    谢谢。  

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须有一个触发器才能使结果发生变化。 电量监测计不知道您的系统是否重新启动,因此如果电量监测结果在系统重新启动后发生变化,则电量监测计和主机 uC 之间必须发生了*something*事件。 我不知道您的系统、所以无法说明这是什么、但我可以说、在系统重新启动时驱动程序重新启动或重置电量监测计是一个常见的问题、这通常会导致 SOC 发生重大变化、因为 如果电池未100%松弛、则电量监测计无法确定初始电池状态。