This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:硬件显示屏

Guru**** 2388950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262329/bq24707a-hw-display

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件:BQ24707

您好
BQ24707 /A 是否有显示充电方法的 HW 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    感谢您与我们联系!

    您能否进一步说明什么是"显示充电方法"?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aya

    显示充电模式、只读取 SMBus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    在 CHARGE 模式下:

    - 通过 SMBus 启用充电(ChargeOption () bit [0]= 0,默认值为0,启用充电)。

    -通过 SMBus (ChargeOption() bit[0]=1 )禁止充电。

    它们在 寄存器0x12h 中设置。

    此致、  

    Aya