This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:提高电流能力

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77915EVM-014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263510/bq77915evm-014-current-capability-increase

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915

您好!

我们希望测试 BQ77915EVM-014评估板、但我们的应用需要更高的充电/放电电流、分别为10A 和40A。 我们应该如何修改评估板(以及将来的 BQ77915电路)来启用这些电流?

此致、

萨莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    BQ77915EVM-14的额定电流仅为4A。

    请参阅下面根据用户指南获取的 EVM 性能等级。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max.

    是的、我见过。 我想问、如何修改它以实现更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    TI 不建议将 EVM 修改为超过列出的器件限制。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我确实误解了 EVM 用户指南中的某些内容。 "通道4.1备选 FET"是什么意思?与现有 Q1和 Q2 FET 并行连接的额外 TO-220封装的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    当客户希望使用 TO-220 FET 而不是附带的 FET 来评估器件的功能时、EVM 包含 TO-220封装、但这不支持更高的电流。 它 仍受所列器件限制的限制。

    EVM 布局不能处理4A 以上的电流。 该 EVM 旨在对 BQ77915及其功能进行简单评估。

    此致、

    马克斯·韦博肯