This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:原理图审阅

Guru**** 2509695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264164/lmr33640-schematic-review

器件型号:LMR33640

您好专家  

您能不能帮助审查 LMR33640的原理图、它用于 STB、实际输出为12V 2A

电感器参数:I SAT =10A,I_TEMP=6A、DCR=44m Ω 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    我建议根据数据表中的公式5将您的电感器升高到8.2uH 或10uH。

    将输入电容减小到2x10uF 陶瓷电容器和47uF 电解电容器、也可以保留3x10uF 陶瓷电容器+ 68uF 电解电容器。 确保 ESR ~100m Ω 以进行输入抑制。

    我建议添加一个与 R_fbt 并联的前馈电容器 DNP。 您可以稍后再填充。 还应使用建议的电阻器网络 R_fbt = 100k 欧姆且 R_fbb = 9.09k 欧姆、因为通常不使用 R > 100k 的电阻器。

    Cvcc 可降至6.3V 至10V 额定值、而不是50V。  

    EN 引脚上的电容器可能会干扰器件的适当压降、因此建议移除或 DNP C7P53

    此致!

    瑞安