This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:任何最大有效电容限值?

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A, TPSM82810, TLVM13640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264067/tlvm13640-any-maximum-effective-capacitance-limits

器件型号:TLVM13640
主题中讨论的其他器件:TPSM82810、TPSM82864A

大家好!

我看到 TPSM82810等降压转换器的 最大有效输出电容额定值为470uF、 TPSM82864A 数据表指出 "有效输出电容值超过150 µF 会降低转换器的环路稳定性。"

 TLVM13640在其可驱动的最大有效容性负载方面是否有任何限制? 我在数据表中没有看到类似这样的任何相关信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zak、

    如果 由于设置了内部补偿、模块通常具有可驱动的最大有效输出电容负载、那么您的直觉是正确的。 可以从 TLVM13640数据表第9.2.1.1节中找到。 下面显示了一条表示如此的语句。 为了进行全面验证、我建议将 TLVM13640 Webench 模型与您设计的输出电容配合使用、以测量该模型的稳定性。

    此致、

    亨利