This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:铅晶电池充电器选择

Guru**** 2611915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263877/bq25730-lead-crystal-battery-charger-selection

器件型号:BQ25730

您好

客户需要铅化晶振(colloid)电池的充电管理、以及负载的电源和路径管理。

电池与12V 电池串联、输出电压为24V、充电电流为5A。

电池特性:

1.铅晶电池低温充放电的临界温度是-40 ℃

2. 在室温(25 ℃ 模式± 3 ℃)下充电、电压为2.4V/节、电流为0.1C~0.25C、持续12至24小时。 完全放电后、以0.6CA~0.8CA 的速率快速充电  

请帮助推荐具有电源路径的合适充电器。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    遗憾的是、BQ25730的额定电池电压不是24V。 I²C 了解 BQ25756单机或采用 MPPT 的 μ C 控制型70V 双向降压-升压充电控制器。  

    https://www.ti.com/product/BQ25756

    此致、