This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:IC 不导通、无输出

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262512/tps51397a-ic-does-not-turn-on-no-output

器件型号:TPS51397A

你(们)好!

下面的原理图不起作用、尽管我认为我遵循了数据表中的指南以及 PowerDesigner 中建议的原理图。
输入电压为15V
模式为 OOA 和基本开关频率。 为500kHz
PG 始终为低电平
VCC 从不输出任何电压
IC 不会消耗电流、因此也不会变热。

我曾在2块 PCB 上尝试使用3种不同的 IC、但结果是一样的。 因此、我认为在实施过程中一定犯了一个错误。

降压稳压器的原理图:



反极性和瞬态保护以及 UVLO 分压器:

顶层布局:



底层布局:



元件(输出电容器的占用空间在实际 PCB 上有所不同;生产后会更改占用空间以供将来使用、因为占用空间稍大的电容器的价格只有前者的一半)

模拟视图(电感器在现实生活中看起来有所不同):

电源设计器建议:


第2层为 GND、第3层提供15V 电源连接。

任何帮助都是永远感激.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在 sch 和 PCB 图中没有找到严重问题。

    您是否在 VIN 上电期间检查了 EN 引脚波形? 建议您在 VCC 上电时一起探测 EN/VIN2/Vout 波形。

    另一个问题是仔细检查您焊接的元件、确保所有值都与所示的原理图相匹配。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您答对了! 一个电路板焊接不正确、两个电路板都有 UVLO 电压偏差问题。 我针对3个不同的使能引脚使用了一个电压偏差器。 即使所有 EN 引脚上的电压都约为1.8V、但仍然无法正常工作。 当我切断将所有 EN 引脚连接到同一电压偏差器并为每个偏差器提供单独偏差器的迹线时、结果是成功的。

    谢谢、祝你度过美好的一天。