This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2389770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5069, TPS2490, TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263466/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5069TPS2490TLV1805

大家好、早上好、奥兰多、  

我想使用此 TI LM-5146Q1在76V 电压后实现 OVLO (过压锁定)。

但在数据表中、我在此 IC 中找不到 OVLO 保护、所以您能建议我如何根据此功能实现 OVLO。

将提供输入侧 OVLO 保护。

35V-76V 是电压范围、低于35V 时应为 UVLO、高于76V 时应为 OVLO。

请帮助我实现这位 Orlando Murray 先生。

期待您在这方面提供帮助和帮助。

谢谢。此致、

S·D·J  

高级技术主管硬件设计和开发

EMBDES 工程解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinidhi、

    您要使用 VIN OVLO?

    该器件不支持该功能。

    您将需要外部电路或输入电源保护器件。

    如果 VIN 保持连接、您可以根据输入电压和比较器动态控制 LM5146 EN。

    否则您需要热插拔或电子保险丝。

    请参阅 LM5069或 TPS2490  

    https://www.ti.com/product/LM5069

    https://www.ti.com/product/TPS2490

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Orlando 为您提供的宝贵意见、

    我计划将 TLV1805与 LM-5146Q1一起用于 OVLO 应用、可行吗?

    请提供您对此方面的宝贵反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV1805仅为40V。

    我不确定它是否可以用于100V、或许它可用于更多外部电路、但您必须在单独的 E2E 主题中具体询问该器件。  

    -奥兰多