This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:如何采用堆叠配置测量 TPS62873-Q1的电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1, TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261922/tps62873-q1-how-to-measure-current-of-tps62873-q1-in-a-stacked-configuration

器件型号:TPS62873-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62873

您好!

 我想在堆叠配置中测试 TPS62873-Q1的负载调节和负载瞬态响应。 因此我需要 测量所有 TPS62873-Q1的电流。 以便我知道我需要通过 电子负载吸收多少电流。 对如何测量有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    您在应用上堆叠了多少个器件? 每个器件可支持的最大电流为15A。  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

       TPS62873的两个应用。 一个是 采用堆叠配置的2个 TPS62873、另一个是3。 使用单个直流/直流稳压器时、可从电感器测量电流。 在使用多个器件时、我想知道如何实现? 我只有一个钳表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    所有堆栈器件输出连接到主器件。 您可以在那里测量总电流。 其中负载连接到主器件。

    最好测量遥感连接上的瞬态性能以获得准确的结果。  

    我们有评估板:  TPS62873-Q1(2x stack),最好在原理图中的 J2上进行测量。  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

       我们将 PMIC 和 TPS62873用于 SOC 电源。 许多电源引脚都是负载。 从负载侧进行测量会更困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    您能分享原理图和布局吗? 这有助于指定您可以在何处测量电流。

    如果机密信息、请通过邮件分享。 我将与您共享我的邮件 ID。

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

       我给您发送一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui Li:

    我将结束线程。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

      事实上,我不是真的理解你的方法。 我通过电子邮件问了一个关于您的方法的问题。 期待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    我已离线回复您。

    谢谢。

    Tanvee