This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:BST 引脚上的电流

Guru**** 2513535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264151/tps51396a-current-on-bst-pin

器件型号:TPS51396A

您好!

由于我的 PCB 尺寸较小、因此我想选择尽可能紧凑的元件。  

我不确定 BST 引脚上的最大电流是多少? 因此我可以选择 合适的 R6大小、如下面的应用电路中所标记。 R0201封装在这里可以正常工作吗?

此外、由于它是一个0欧姆电阻器、将这个电阻器放在这里的目的是什么?

非常感谢。

/罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Unknown 说:
    由于是一个0欧姆电阻器,将这个电阻器放在这里有什么用?

    如果需要减慢开关节点的打开速度以控制开关上的寄生振铃、则在该位置保留一个电阻器的配置可将该值增加到几欧姆、而不是为了传导和/或辐射噪声发射、 产生的应力或峰值电压应力。  导致这种振铃的主要因素是布局寄生效应、因此在对电路板进行布局和构建之前、通常不知道振铃程度。  0Ω 电阻器可在不改变布局的情况下实现缓解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彼得,这是一个完美的答案。

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴为您提供帮助。  现在、我们将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请打开新主题。