This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:询问 BQ4050RSMR。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263751/bq4050-inquiry-regarding-bq4050rsmr

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ40Z50-R2

您好、TI 专家。

客户询问了有关 BQ4050RSMR 和 BQ40Z50RSMR-R2的问题。

问题1)
我们目前正在使用 BQ40Z50RSMR-R2。 已确认引脚映射与 BQ4050RSMR 相同。 您能否说明造成成本差异的 BQ40Z50RSMR-R2具体方面? 此外、能否验证是否有计划在未来停止使用 BQ4050RSMR?

问题2)
对于 BQ40Z50的 LED 激活、使用了迎风转向开关。 您能否确定是否可以在不使用迎风转向开关的情况下加入一个附加电路来检测放电和控制 LED 激活? 或者、是否可以通过数据输入来实现此目的?

客户计划在未来评估 BQ4050RSMR。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    1- BQ40z50-R2具有最新的 Impedance Track 技术算法。 该算法可在电池老化时学习其容量和内阻。 因此、即使在电池老化时、它也能提供非常准确的电量监测。 它可以在动态负载下正常工作。  

    BQ4050采用 CEDV 算法、是一款成本解决方案产品。 如果只需要库仑计数和查找表、则该器件可以很好地工作。 在动态负载下或 电池老化时、不会执行 Impedance Track。  

    如果应用中不需要 Impedance Track、BQ4050是一种成本较高的解决方案、因此没有停止 BQ4050的计划。 一般客户都会使用我们的 Impedance Track、因为它更加精确。

    2-不确定我是否理解您的问题。 BQ40z50能够使用 SRP 和 SRN 引脚通过外部检测电阻进行电流检测。 可以在 MCU 侧实现一个逻辑、以在电量监测计检测到负电流(放电)时点亮 LED、或查看报告的电流值。

    或者、如果使用较新的 FW 版本、 则可以映射 GPIO、在 DSG 位为高电平时设置、这种方法的问题是电量监测计也会在 RELAX 模式下设置 DSG 位(电流= 0A)。 更新的固件版本如下 R3 具有 GPIOWrite()函数(见下文)。



     此致、
    何塞·库索