This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:UpdateStatus 在学习周期期间无变化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249771/bq27546-g1-updatestatus-not-changing-during-learning-cycle

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRA0

大家好、

我们的客户在学习周期测试开始时使 UpdateStatus 从0x00更改为0x04时遇到问题。 请参阅以下步骤:

  1. 执行 IT_Enable 命令
  2. 执行 RESET 命令
  3. 按下"Start Log"并创建一个保存的文件名
  4. 转至"Learning Cycle"选项卡并开始手动操作
  5. 打开恒流 C/5负载进行放电

我不认为我错过了本文的一步: https://www.ti.com/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1686040068138&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fja-jp%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dja-JP%2526searchTerm%253DSLUA903%2526nr%253D208&_ticdt=MTY4OTU5ODIzMnwwMTg1OTdlNDQ3OWYwMDRjNWM4YmFhYTUyYmM4MDUwNmEwMGZiMDYyMDA5Nzh8R0ExLjIuMTkxNzM0Mzk2Mi4xNjczMjkwNTk5

我已尝试解封并重新发出前两条命令、但未看到 UpdateStatus 更改。 我错过了什么?

IT_Enable 和 RESET 命令在 bqStudio 事务日志中读取 N/A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    您是否已尝试将电量监测计置于完全访问模式?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、我们以前曾尝试过、但今天又尝试过。 这次在 TRM 后、我按下 UNSEAL 按钮、然后按下 UNSEAL_FULL_ACCESS 按钮。 下面是可用寄存器的屏幕截图:

    FAS (FULL_ACCESS_SEALED 状态)为低电平、我认为这意味着完全存取不再处于密封状态并清除 SS 位。 我在哪里可以验证 GAUGE_EN 位? 之后、我在开始学习周期之前再次尝试了 IT_ENABLE 和 Reset 命令、但仍然看不到更新状态从0x00发生变化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    该电量监测计没有"gauge_en_位。 验证的唯一方法是发送 IT_ENABLE 命令时、"更新状态"应为4、并且 VOK 应在 CONTROL_STATUS 寄存器中设置"QEN"和"QEN"标志。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们遵循的流程是:

    1. 我在器件已连接的情况下启动了 BQstudio、而 BQ 显示其已连接
    2. 按下 IT_ENABLE 按钮
    3. 我按下复位按钮
    4. 我开始学习循环、手动开始、
    5. 我启用放电 CC 硬件、
    6. 更新状态保持在0x00

     控制状态寄存器 VOK 和 QEN 为低电平

     这里缺失了什么内容吗? 我们是否如上所述正确尝试了完全访问模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在步骤2之前、 也会发送 UNSEAL_FULL_ACCESS 命令。

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    我在类似的测量仪表上复制了您的过程、并注意到了相同的结果。 现在、团队中的其他人将仔细检查固件代码、看看固件是否存在问题、我会在完成后向您提供更新。 现在、我将尝试开始学习循环、因此从初始放电开始。 状态从弛豫变为放电可能会触发监测计更新数据存储器。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是否能够找到任何固件问题? 还有其他想法吗?为什么我们都认为同一个问题会被广泛使用?

    尝试运行学习周期时、它在第一次 RELAX 状态期间失败、寄存器位从未设置、更新状态不会更改为0x04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    我们目前仍在调查此问题。 但是、我目前建议使用 GPCRA0工具。 此工具的结果基本上可以替代学习周期。
    https://www.ti.com/tool/GPCRA0

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    此固件问题是否有任何进展?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我要接替 Nick。

    bq27546G1没有固件问题。  

    以下是适用于 TI EVM (我刚刚在一分钟前执行了这些步骤)的步骤:

    1.在 Update Status = 00且电量监测计解封的情况下、点击 IT_ENABLE:

    2.点击"Read all",更新状态将更改为04:

    如果要查看更改、请点击"Read all"、这一点很重要。 如果不执行此步骤、bqStudio 将不会刷新屏幕上的数据存储器。