This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:Tiva 固件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, UNIFLASH, TM4C123GH6PM, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264210/tps25750evm-tiva-firmware

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTM4C123GH6PMTPS25750

您好!

我能否收到 TPS25750EVM 随附的 Tiva 固件?

谢谢。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    我们不为 EVM 提供固件。   

    根据上一主题、 我认为我们不能支持这一请求。  您可以选择使用 Uniflash 等工具从 TM4C123读取二进制映像、但我认为这样做用处不大。   

    如果您使用  TM4C123GH6PM 等 MCU、我建议您先从提供的示例开始: https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    \examples\peripherals\i2c

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我确实购买了 TPS25750EVM 并设法使板载 Tiva 芯片变砖、TI 是否不会提供固件来对其进行重新闪存? 我不需要/不需要源代码、只是可以使用 launchpad 或其他工具刷写的二进制代码。

    我想要的只是、使用 TI 已经提供的闪存生成软件、在我的定制设计中闪存 TI 的 TPS25750芯片...

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。  TI 不会提供固件(二进制或源代码)来重新刷写 Tiva。  

    我建议使用 Uniflash 工具来读出 Tiva 映像。

    此致、

    克里斯