请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51501-Q1 您好、
有一个问题:在 eCall 模式下、如果选择了6.5V 输出、那么电阻器只能使用71.5千欧吗?
此电阻是否具有 eCall 模式且 Vout = 6.5V 的范围?
谢谢
萧祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
有一个问题:在 eCall 模式下、如果选择了6.5V 输出、那么电阻器只能使用71.5千欧吗?
此电阻是否具有 eCall 模式且 Vout = 6.5V 的范围?
谢谢
萧祥