This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:服务器 PSU 12V 输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263300/ucc28950-server-psu-12v-output

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

大家好、

我正在了解 PSU 电源、我的客户正在使用1200W PSU 的 UCC28950。 我可以在 PWM  控制器的方框图中找到此器件型号、但在>1kW 的控制器中找不到此器件型号。 您能告诉我为什么吗?

具有12V 输出的服务器 PSU 设计资源| TI.com

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950可在功率大于1kW 的条件下使用。  有些客户在多千瓦时使用它。  

    以下链接将带您进入使用 UCC28951的应用手册、其中审核了一项2kW 设计。  此信息应可帮助您和您的客户设计1.2kW 的电源。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup349

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的文档 Mike。  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的欢迎。

    迈克