This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池系统建议- BMS、充电和保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262950/battery-system-recommendations---bms-charging-protection

主题中讨论的其他器件:BQ25731BQ24610

您好!

我们的客户聘请我们设计了大约21700节锂电池的电池系统。 这些电池采用5S - 2P 配置。 这将使电池组电压范围为15.0~21.0V。电池为标称电流为66A、失速电流为326A 的 BLDC 电机供电。

我希望向您提供有关子系统及其组件的建议、以打造可靠且安全的电池系统。

BMS 建议?

充电建议?

保护建议?

还有事吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:  

    关于充电器建议、基于充电电压、我们建议使用 BQ25731、这是一种具有 I2C 控制的降压/升压充电控制器。 如果您更喜欢独立解决方案、我们推荐 BQ24610。

    对于 BMS 建议、我 建议在单独的主题中发布、以便电池电量监测计团队和保护器和监控团队提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!