请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好!
我针对2s1p 使用 BQ28Z610-R1、最大电芯电压4520mV、平均电流<收尾电流(3950mA)、当温度超过45℃ 时、FC 80后不能 变为1、但如果温度低于45℃、FC 80后可以变为1。 它是否与 T3充电禁止有关?
请告诉我原因、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我针对2s1p 使用 BQ28Z610-R1、最大电芯电压4520mV、平均电流<收尾电流(3950mA)、当温度超过45℃ 时、FC 80后不能 变为1、但如果温度低于45℃、FC 80后可以变为1。 它是否与 T3充电禁止有关?
请告诉我原因、谢谢。