This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:如何使用 TPS6593在 Tapex Creek 设计中添加通用 type-C DP 输出。

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256517/tps65983b-how-to-add-in-universal-typec-dp-output-in-tapex-creek-design-using-tps6593

器件型号:TPS65983B

尊敬的所有人  

   Tapex Creek 是 使用 TPS6593的 Thunderbolt 参考设计。 但它仅支持 Thunderbolt。 您能帮助我添加它支持  Universal TypeC 吗?

客户使用正常电脑时(不是 Thunderbolt 电脑)。 我们希望它支持 DP 和 USB。 你能帮我吗?

 谢谢!

亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS65983也支持 DP 和 USB 功能。  请参阅下面的数据表摘要、其中说明了对 DP 和 TBT 交替模式的支持。

    如果使用此器件、我们仅建议遵循 Intel TBT3参考设计569174。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

      我有 Intel TBT3参考设计569174。 并运行板。 我看到下一条消息  

    文件告诉我 。 新的 USB2 MUX 电路-移除通用支持

    我想知道 我们是否想要添加 通用支持来修改设计  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题被分配给了错误的 Alex。 现在更正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

    抱歉线程分配出现混淆。

    当 TBT 不可用时、此设计仍支持 USB 和 DP。 请参阅参考设计文档的第9页。

    此外、 当使用 TPS65983B 等 PD 控制器时、TBT 端口默认向下兼容 USB 和 DP 器件。 不支持 TBT 的远端设备仍能够形成 USB 和 DP 连接。

    如果您的原理图遵循设计、我认为 USB 和 DP 支持不会有任何问题。

    此致!

    亚历克斯