This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-FLY:不同电源电压下的软启动时间

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259091/lm5157evm-fly-the-soft-start-time-with-different-supply-voltage

器件型号:LM5157EVM-FLY
主题中讨论的其他器件:LM5157

Stefan、您好、

实验表明反激式的软启动时间与电源电压相关。

在图中、蓝色波形是主要输出电压。 电源电压从8V 增加到16V 时、软启动时间减少。 输出从0增大到速率电压降低的时间越长、 毛刺 波形失真。

PSpice 仿真中会出现相同的现象、为什么启动时间(V_o 从0上升到正常电平)似乎与输入电压有关?

当 SS 引脚达到1V 时、Vout 在250us 后达到正常输出(10V)(该时间随电源电压而变化、同时 Vout 的上升速率随输入电压而变化)

此致、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我观察了 SS 引脚上的电压波形、发现 SS 上的电压达到约0.6V、然后下降。 显然、这是异常的。  

      

    我将 C29 (软启动电容)电容值增大(10nF->47nF)后、上升过程正常(见图2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

     LM5157 EVM-FLY 上的软启动电容(C29)为10nF 是否合理?

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    感谢您使用 e2e 论坛。
    SS 定义器件在软启动模式下运行的时间。 然而、在器件完成软启动之前、实际上有可能已经达到所需的输出电压。

    您在注释中显示的波形看起来器件正在复位(SS 引脚被拉至低电平)、然后再次尝试启动。
    理想的启动时间取决于输出电容和负载条件。 在软启动完成前、输出电压应该保持稳定、并且所有输出电容器应该被完全充电。

    如果设备开始重置或达到过流限制、可能需要增加软启动时间、就像在第二次测量中所做的那样。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    感谢您的答复。

    在 LM5157 EVM 上、CSS 为10nF。 器件在软启动模式下复位和再次启动是合理的。

    您能否详细解释一下软启动时间与输出电容和负载之间的关系?

    器件复位的原因是什么?

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rannie。

    感谢您通过 e2e 联系我们。

      今天是银行假日。  请预计在星期三之前回复。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    很抱歉耽误你的时间。
    按照正确的设计、在软启动期间、器件不应复位和重新启动。
    有关此主题、有一份很好的应用手册可能会提供额外的说明:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我认为 EVM 上设置的 CSS (10nF)不是专有的、因为在测试 EVM 时会发生复位情况和异常波形。

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    我同意您的看法、即如果 SS 电容导致 EVM 复位、SS 电容可能并不合适、这可以通过使用较大的 SS 电容来避免。
    您是在负载条件下还是在零负载下启动器件?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。  

    我在100%负载下启动器件 、输入电压为8V、12V 和16V。

    此致、

    兰尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    非常感谢更新、非常抱歉 e2e 维护关闭时间造成了长时间延迟。

    由于设计使用47nF 的 SS 电容器稳定启动、我强烈建议客户在最大负载条件下启动时使用此更长的软启动时间。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    根据 上述的文档、C_ss 如何影响软启动时间?  

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie:

    请参阅 LM5157数据表的公式4:   
    TSS = VREF *  Css / ISS  

    此致  

    哈利