This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:电感器饱和电流

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264024/lmr51450-inductor-saturation-current

器件型号:LMR51450

您好、团队成员:

我的客户正在选择 LMR51450的电感器。

数据表的第9.2.2.3节规定了"电感器饱和电流必须高于峰值电流限制水平"。

问题1:峰值电流限制电平是否为 ISC (HS FET 电流限制)?

问题2:如果是、电感器必须具有8A 的饱和电流?

问题3:会发生什么情况、如果使用饱和电流小于8A 的电感器、那么负载拉取大于8A。   在下图中、LMR51450的电感电流是多少、A 还是 B?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、8A 是 HS MOSFET 的典型峰值电流限制电平。  更糟糕的情况是、它被指定为9.6A。  如果您使用的是铁氧体磁芯、则它是硬饱和器件、如果 Isat 额定值低于最大峰值水平、则会饱和。  建议使用一个能够承受最坏情况下峰值电流限制水平的内核。  如果磁芯无法正常工作并发生饱和、则高侧 FET 中的电流可能会以非线性方式增加、并可能导致器件出现潜在故障。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。