This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:出现振荡

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288EVM-064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262920/tps61288evm-064-appear-to-oscillation

器件型号:TPS61288EVM-064
主题中讨论的其他器件: TPS61288

尊敬的 Expart:


我使用 WEBENCH 设计的电源为3.0V 至18V/1A。

我已购买一个 EVM (TPS61288EVM-064)并检查了其运行情况。

当20Ω 连接到输出并使900mA 电流持续150ms 时、获得以下波形。
(空载--> 900mA)

它看起来像是振荡。 (VIN、VOUT)


我们如何改进?

此致

帽子

e2e.ti.com/.../TPS61288_5F00_cir.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从您的图片中可以看到、输入电压降至 UVLO 1.9V 并导致关断。

    您可以尝试 使用一对短而粗的电线来减小输入侧的压降。

    也可以在输出电压稳定后增加负载。 请注意输入电压、以防它关断。

    参数看起来正常、请参阅计算工具。

    e2e.ti.com/.../0121.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    此致

    费格斯