This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:针对 BSCl 和 BSDA 信号连接进行查询

Guru**** 2381020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260555/bq27530evm-query-on-bscl-and-bsda-signal-connections

器件型号:BQ27530EVM

您好!

在 BQ27530 EVM 原理图中、在 BQ2416x 和 BQ27530之间连接的 BSCL 和 BSDA 线路没有上拉电阻。 好的、请告诉我们、BQ2416x 如何在不连接外部上拉的情况下将 SDA 线驱动为高电平状态?

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:

    您能否分享您正在查看的 EVM/原理图? 我们的 EVM 在 PCB 上有上拉电阻器:

     

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt Keller:

    我仅指 BQ27530EVM 原理图、实际上我的查询是关于 BQ27530的 BSCl 和 BSDA 信号

    附加图像以供您参考

    期待您的回复

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:

    BSDA/BSCL 线是推挽线、不需要上拉。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt Keller:

    BSCL 和 BSDA 线路是 BQ27530中的推挽式、但它连接到 BQ2416x 的 SCL 和 SDA 线路、BQ2416x 是开漏 IO。 那么、在这种情况下、BQ2416x 如何驱动线路进入高电平状态?

    请提供您对此问题的看法

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:

    通常、对于 GPIO 引脚、您可以设置一个内部上拉电阻、以允许器件响应或保持线路为高电平、这正是此处出现的情况。 您是否遇到了两部分之间的通信问题?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt Keller:

    到目前为止、我们处于设计阶段。 在设计过程中、我们遇到了这种疑问。 只需确保 BQ2416x 的 SDA (开漏)引脚是否有内部上拉电阻器?

    请提供您的确认。

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:

    在 BSCL 和 BSDA 线路上不需要上拉电阻器。

    此致、

    怀亚特·凯勒