This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:如何设计单个 RLIM?

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC14141-Q1, UCC14141EVM-068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262701/ucc14141-q1-how-to-design-single-rlim

器件型号:UCC14141-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21530、、、 UCC14141EVM-068

我的栅极驱动器是 UCC21530

我的高侧 MOSFET 是 Infineon_IPTC044N15NM5

开关频率为100KHz。

可在0%至60%的范围内调整占空比。

直流母线的电压为80Vdc。

有人可以根据我上述情况给出计算 RLIM 的示例吗?

在数据表中、公式9  

RLIM = Vout2/Ivout2_max - RLIM_int

如何选择 Ivout2_max?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    根据 UCC14141-Q1数据表、当 UCC14141-Q1配置为双路正输出或双路负输出时、使用公式9。 如果您需要这种配置、您需要确定 VOUT2输出所需的最大电流或 IVOUT2_max、如公式9所述。  

    例如、常用的双路正输出配置是设置 VOUT1=15V、VOUT2=5V、其中 VOUT1是偏置栅极驱动器所需的电压轨、而 VOUT2可用于偏置数字隔离器的隔离侧(通常需要隔离式5V) 隔离侧的一些其他低功耗5V 电路。 当 VOUT1=15V 时、功率计算直接为 P=Q*V*F;当  VOUT2=5V 输出时、IVOUT2_max 将是连接到 VOUT2的所有偏置电流的总和。 增加 VOUT1和 VOUT2所需的总功率、并确保 UCC141-Q1可以 根据最高环境温度和输入电压的临界情况提供支持。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 UCC14141EVM-068中计算 RLIM (R3)? 您能用这个 EVM 来举例吗? 我想了解如何选择 Ivout2_max。

    非常感谢

    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    该 EVM 未配置为双路正输出电压、因此该 EVM 中 RLIM 的功能与您一直要求双路正输出的功能不同。 对于双路正输出配置、根据您作为负载连接到 VOUT2的任何电路、IVOUT2_max 的值将是唯一的。

    此外、EVM 配置为双路分离电容器输出 IGBT-COM=+18V 和 VEE IGBT-COM=-4V、这对于 VDD 和 SiC 栅极驱动器偏置很常见。 在本例中、可使用从 此处的 UCC14141-Q1登录页面下载的 Excel 设计工具计算 RLIM

    UCC14141EVM-068 配置为以下(c):

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    我知道这件事,并尝试。 此 Excel 没有告诉我如何选择 Iout2_max、它只是告诉了我 RLIM 的可用范围、我想了解此 EVM 以及如何选择 R3 (475R)。  

    非常感谢  

    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照 Excel 计算器中的建议选择 R3。 如前所述、Excel 工具不介绍如何计算 Iout2_max。 您需要根据总负载确定 Iout2_max。 Excel 工具无法计算总负载。 我建议订购 EVM (如果尚未完成)、然后您可以在实验中使用 EVM 并使用各种设计输入将其与 Excel 工具给出的结果进行比较来进行学习。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在功率级上施加了 UCC14141。 现在可以开始实施了、我想了解如何正确选择 RLM 以及如何确定 Iout2_max、可以以 MOSFET 和栅极驱动器(UCC21530) 为例、让我了解您的计算过程、

    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    UCC14141产品文件夹中提供了两种参考设计 。 您可以下载这些驱动程序、并了解如何在栅极驱动器应用中使用 UCC14141。 此外、您可以使用 Excel 设计工具计算器来确定 RLIM 电阻值。 您还可以参阅 此处应用手册的第8节、该部分详细介绍了 Excel 设计工具中使用的 RLIM 公式。 同样、IOU2_max 应用于双路正输出、并通过相应地将总负载相加来确定。

    感谢您通过 TI E2E 论坛联系。 由于我们已经完全回答了 rlim 的问题,根据你的帖子主题,我将关闭这个主题。 如果需要其他支持、请随时打开新主题。

    此致、

    史蒂夫