This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:UCC5871-Q1欠压故障

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263761/ucc5871-q1-ucc5871-q1-undervoltage-fault

器件型号:UCC5871-Q1

您好、专家:

我的客户在其项目中使用最新的器件、但却发现触发了 VCC1 UVLO。 不过、VCC1的电压为5.12V、高于2级。  此外、当客户禁用 VCC1 UVLO 时、仍会报告故障。

我已要求客户通过写入 CONTROL2 [CLR_STAT_REG]位(CONTROL2)来清除故障、以查看是否有任何改进。

您是否愿意帮我检查不同器件之间是否存在任何差异并帮助我解决该问题?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    客户在 VCC1上使用了什么电容器? 我们建议将0.1uF 与额定电压至少为6.3V 的1uF 电容器并联。  

    禁用 VCC1的 UVLO 时、您还 需要 不报告 添加至 nflt1? 您要为 VCC1 UVLO 配置哪些寄存器?

    您能否共享发生这种情况时报告的所有其他故障? 寄存器中的任何故障。

    当 VCC1低于 UVLO 时、禁用 SPI。 恢复后、必须再次重新配置所有寄存器、包括禁用 UVLO。 必须在 VCC1每次降至 UVLO 以下以及再次降至 UVLO 以下之前完成该操作。 因此、配备强大的 VCC1电源非常重要。 客户是否有 VCC1电源的波形?  请告诉我。  

    此致、

    阿克夏特