This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:是否需要 TL432使用负载电容?

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, TLVH432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261670/tl432-is-it-need-load-capacitance-for-tl432

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件: TLVH432

你好。

我希望你能理解我缺乏英语。

我们将 TL432用于 OCP 电路。

如下图所示、在具有相应点电压的情况下、某些 TL432采样存在振荡现象、更换器件后会消除振荡现象。

在本例中、我知道连接负载电容器可以改善这个问题、对吗? 那么、我们需要多少容量?

我们是否必须连接到负载电容器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的此图显示了负载电容和输入电流的稳定性区域。 请使用大于10uF 或小于0.01uF 的负载电容。

    我还建议将 R358的值降低到小于20k 欧姆的值。 TL432需要最小1mA 电流。  

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    感谢您的回答

    两个24V (30k Ω+ 240k Ω)/5V (4.7k Ω)电压源连接到 TL432阳极是否存在问题?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明一下原理图的功能? 5V 电压是否通过 R395为 TL432供电、TL432是否会为运算放大器产生失调电压? R395应使用较低的电阻值。 TL432的输出不应是1.23V。 是否使用了 TLVH432等不同器件?

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    它被用作 TLVH432。
    使用5伏电源施加运算放大器的失调电压。
    之所以同时使用5V 和24V 电压、是因为采用了这个顺序。
    在施加5伏电压后、将输出24伏电压。
    缺陷现象是阳极电压波形发生振荡。
    在正常波形中、测得了1.24V 无振荡波形。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试在 TLVH432输出上添加1uF 或更大的负载电容器?  

    此致!  

    沃尔特