This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:布局设计和放大器;PCB

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262433/bq27427-layout-design-pcb

器件型号:BQ27427

大家好、

客户正在考虑 将 BQ27427用于新设计。
主板上没有其他 BGA 封装、客户希望布局和制造尽可能简单。

您是否有关于 电路板采用9引脚 BGA 封装(HDI PCB、...)所需技术的任何信息。

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您可以将其与3密耳的引线/空间 PCB 配合使用。 中间唯一"被捕获"的球是 VSS、它可以通过相邻的 C1球路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的反馈!

     由于 PCB 成本的原因、客户希望避免最小走线宽度和间距小于0.125mm。

    他们使用 PCB CAD 软件进行了检查、发现可以使用0.13毫米的轨道宽度和0.14毫米的间隙(略高于0.125毫米制造阈值的设置)来连接 B2和 C1引脚的单个 GND 轨道。

     

    这提供了如下所示的可视结果:

    (焊盘周围的红色细线显示0.14 mm 间隙边框、连接 B2和 C1的 GND 轨道宽度为0.13 mm)。

    您认为此布局可行吗?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是可行的。