This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:申请 SCH 审核。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, TLVH432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261721/tl432-request-the-sch-review

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件: TLVH432

您好

我的客户使用 TL432和运算放大器构建了 OCP 电路。
但是、最近出现了许多缺陷。
起初、他们认为这是一个有缺陷的器件。
但他们需要检查电路是否有问题。
您能否查看所连接的电路?
随附的文件包含电路图和不良波形。

Thankse2e.ti.com/.../TL432-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实有一个问题:在您所附的 Excel 文档中、有一个"有缺陷"和"良好"波形。 每个波形是否使用了不同的 TL432? 它们是否仅在某些 TL432器件上出现此问题?

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答

    该缺陷现象不符合 SMPS PBA、仅在某些(1%) TL432中发生。

    我不知道缺陷的原因是什么。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否要求您澄清为什么 TL432使用1.23V 基准? TL432数据表中的 VREF 额定电压为2.5V、因此1.23V 是异常的。 对于1.23V 电压、更适合使用 TLVH432等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答

    它被用作 TLVH432。

    缺陷现象是阳极电压波形发生振荡。

    在正常波形中、测得了1.24V 无振荡波形。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 现在、我没有看到您的电路有任何重大问题、但在结束之前、我还有几个问题。

    连接到 TLVH432输入端的 PNP 电路配置有什么用途? 是否只需在开启24V 电源后为 TLVH432的输入端提供5V 电压?

    我理解正确、这种情况仅发生在特定的 TLVH432器件中、对吧? 您说、您使用的99%的器件都没有问题、对吗?

    另一个需要检查的问题是 TLVH432接收到数据表中显示的最小电流: