主题中讨论的其他器件:TPS65987D、 TPS65987
你(们)好!
我已经完成了 USB-C TUSB546作为转接驱动器多路复用器、TPS65987D 作为 PD 控制器的 PD 设置设计。 在订购 6层原型板之前、我希望让其他人更仔细地查看它。
我想知道我是否可以要求进行原理图审阅?
我计划在中运行该设置 GPIO 模式 通过 TPS65987D 向 TUSB546A 发送命令、以进行翻转检测、进入 USB 3.0/DP 模式等。
我在数据表中有点不确定下面的均衡器引脚应该怎么做、或者我是否可以将其悬空? 如果您有任何关于如何设置这些引脚的建议(我至少会将测试焊盘放在原型板上、以便在需要时可以接触到它们)、我将不胜感激。
- SSEQ1
- SSEQ0/A0
- DPEQ1
- DPEQ0/A1
我看到这些引脚通过可通过此处的 GPIO 模式切换的电阻分压器进行连接。 问题是、什么值增益被认为适合任何给定的应用? 
请在下方查看三个设计原理图(TUSB546、TPS65987D 和 USB-C 插座)。



为了获得好的测量结果、请让我根据 TPS65987x 配置工具附加我的设置、并参考上面的原理图: 


此致、
本杰明