This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR61428:TI 解决方案建议

Guru**** 1203960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264090/lmr61428-ti-solution-suggestion

器件型号:LMR61428
主题中讨论的其他器件:TPS61046、TLV61048

尊敬的团队:

我们对以下规格有要求、请帮助查找2个合适的解决方案。 谢谢

 

尺寸:必须尽可能缩小、MOSFET 必须集成在芯片内部、并且更适合安装在扼流圈内部。

  1. 5V -> +12V/0.1A

    2.5V -> -12V/0.1A

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们的 TPS61046采用6引脚 WCSP 封装、尺寸为0.8mm x 1.2mm、最大高度为0.625mm。

    集成了低侧和高侧 MOSFET。

    输入电压范围为1.8V 至5.5V、最大输出电压为28V、最小峰值开关电流为600mA。

    此器件可方便地实现5V ->+12V / 0.1A。

    我想第二个条件是 5V ->-12V/0.1A、而不是2.5V ->-12V/0.1A。 我们可以使用 TPS61046 +电荷泵(外部电容器和二极管)来实现这一点。

     

    另一种选择是使用一个 具有 电荷泵的 TLV61048来生成+/- 12V。

    TLV61048采用6引脚 SOT-23封装、尺寸为2.9mm x 1.6mm、最大高度为1.45mm。

    如果不接受用于产生负电压的电荷泵、那么我们可能会让降压团队进一步检查。

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致