您好!
您能否为20W 应用推荐高效率的汽车级(AEC-Q)升压转换器/稳压器 IC。
申请详情如下:
输入电压范围:9V 至16V
输出电压:24V
输出电流:最大1A
效率:最好是90%及以上
请推荐最适合上述应用程序的合适 IC 选项、并尽快考虑此问题。
此致
J·纳文
高级工程师
塔塔·埃尔克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naveen:
我同意 LM5157/LM5158系列的 Erics 建议。
如果首选同步方法、我们也将 LM5123用作高效升压控制器。 但由于使用外部 FET、这种方法的成本更高。
关于未加密 PSpice 模型、请参阅我在并行主题中给出的响应:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264185/lm51581-q1-please-provide-the-unencrypted-pspice-transient-model-of-lm51581-q1
此致、
尼克拉斯