This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:PSpice 模型

Guru**** 2537170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263267/tpsm63610-pspice-model

器件型号:TPSM63610
主题中讨论的其他器件: TPSM63606

大家好、

运行该仿真需要使用 TPSM63610器件的 PSpice 模型。
联系 TI 并
TPSM63606我能够获取 PSPICE 文件。
但是、您收到的.lib 似乎乱码、无法在仿真中使用。 您能否再次发送正确的 PSPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    文件上的加密过程很可能会生成这样的格式。 在进行仿真时会出现什么错误、请发送.lib 文件供参考。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry。

    我正在附加我收到的文件。 请确认。

    我看到的错误消息是"17f62b1fb318c25603..."中的"Unknown Spice device type "1" 。

    e2e.ti.com/.../tpsm63610_5F00_trans.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    当我打开库文件时、在结尾没有看到此错误、但是请尝试使用我能够运行的附加项目文件。

    如果未知器件类型错误仍然存在、则可能是我们的某个加密器件的库问题。

    此致、

    亨利

    e2e.ti.com/.../TPSM63610_5F00_TRANS_5F00_r1.zip