This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:TPS62745的替代器件型号、高效适用于基于电池的设计

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264064/tps62745-alternative-part-number-for-tps62745-with-high-efficiency-for-battery-based-design

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件: TPS629203

大家好、

目前有没有比  TPS62745更好的器件?  

高标准要求:

输入电压范围= 2.7V 至15V

I OUT 电流= 250至300mA

V OUT 电压= 3.3V 和5V

效率=> 85%

静态电流=< 2uA

 

我们的锁定2300mA 装置使用电池 VBAT- 6V/52最小值/最大值范围(3.6至6.4V )

此致、

拉贾尼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajani、您可以查看 TPS629203。

    裕昌