Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS62933
主题中讨论的其他器件: TPS62933
大家好、
我目前正在设计 Spartan-7 FPGA 的电源电路。 根据 Xilinx 功耗评估器、我的应用的功耗低于3W。我同样设计了一个使用 TPS62933P 的电路。 我从 TI Webench 获得了各个电压轨的设计。 您能否验证一下该设计是否适合 FPGA?
谢谢。
克希蒂什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kshitish:
我想您选择的100uF MLCC 尺寸可能很大、典型的0805/0603尺寸几乎没有这样的大电容。
使用 MLCC 没有明显的副作用。 我们的 EVM 还并联使用了2个22uF MLCC。

有一点您应该知道、与 电解电容器相比、MLCC 在直流偏置更高的情况下具有更大的降额、以下是一个示例。 在使用 Cout 值进行计算时、请考虑有效值而不是额定值。

尊敬的 Kshitish:
通常建议增益裕度<-10dB。