This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:TL1963A-18DCQR

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263931/tl1963a-tl1963a-18dcqr

器件型号:TL1963A

您好!

关于1.8V LDO TL1963A-18DCQR、您能告诉我峰值输出电流 值吗?

应用:1.8V LDO、可用作 FPGA Spartan 7的辅助电源。

此致、

Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Puspam,

    非常感谢您向我们提出问题。  

    TL1963A-18旨在支持 最大1.5A 的 负载电流。

    但提供的最大值也可能取决于整个系统的热行为。 TL1963A 具有内置热保护机制。 在采用这种保护的情况下、如果 LDO 的温度高于特定阈值、LDO 将关闭以避免热损坏。


    LDO [(VIN-LDO)*IOUT]和所用封装的 VOUT 系数(DCQ,因此为50C/W)上的功耗将决定 LDO 的总功率传输。

    PowerDiss * RthJA =(TJ - TA)

    例如、为了保持结温低于150C、如果环境温度为25°C、负载电流为1.5A 且 VOUT 为1.8V、则 DCQ 封装允许的最大输入电压为  

    (X-1.8)* 1.5 * 50 =(150-25)

    因此、最大输入电压仅为3.47V。

    您可以在以下应用手册 spra953c 中阅读有关此内容的更多信息。

    此致、
    罗哈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    感谢您提供技术细节。

    此致、

    Puspam