This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:具有恒定电流和超过30V 输入电压的替代产品

Guru**** 1824760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653, TPS92515, LP5868, TLC6A598, LM3435, TPS92630-Q1, LM3464, LM3463, TPS922053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251085/lp5868-alternative-with-constant-current-and-vin-over-30v

器件型号:LP5868
主题中讨论的其他器件: TLC6A598LM3435、TPS92515、TPS923653 TPS92630-Q1LM3464LM3463TPS922053

大家好、

我正在寻找一款具有恒流输出而无纹波的 LED 驱动器!!!
我已经联系过客户支持、他们给了我一些选择、比如 LP5868。
它们看起来很有希望、但如果驱动器在至少30V 的最大输入电压下工作、则首选。

您是否有我可以使用的替代方案?

非常感谢、期待您的回答!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您能否详细介绍一下您的应用、如 LED 灯串、输出电流、EE 等?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、

    LED 灯串的数量无关紧要。 需要总输出电流至少为1A

    Br, Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、

    LED 灯串的数量无关紧要。 需要总输出电流至少为1A

    Br, Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我们的专家将在稍后回答您的问题、感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我们似乎没有能够满足 VIN 30V 和 IOUT 1A 需求的器件。 也许您可以看到、如果两个器件 TLC6A598 LM3435 光学引擎。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您库存中有多款器件可以满足这些要求、例如: TPS92515

    我刚才询问您是否可以推荐一个具有尽可能低的输出纹波电流的器件(可能是 TPS 92515)

    Br;
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我注意到您一开始提到、 "我正在寻找一款具有恒流输出且无纹波的 LED 驱动器!!" 。 因此、我的理解是该器件没有开关电路、似乎没有任何器件可以同时满足30V 输入电压和至少1A 的输出电流。

    现在、您说过您想搜索 "一个(可能是 TPS92515)具有尽可能低的输出纹波电流" 。 我是否能理解您要搜索开关器件? 如果是这样、我的同事 周老师 我会向您推荐一个更好的选择。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    TPS923653是此处的优秀候选人。

    但是、请注意、不可能实现无输出电流纹波。 我们唯一能做的就是尽可能减小纹波。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您答对了。 我一开始在寻找一个没有内部开关的器件,经过长时间的研究,一个足够高的开关频率与一个 LC 应该足够:也许我应该沟通过;)。

    (如果您知道其他品牌的设备没有内部开关、请告诉我。 到目前为止、我仅找到了 Analog Devices  ADP8140。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您能告诉我们您的申请背景吗?

    根据您的要求、我向您推荐 TPS92630-Q1。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    看起来 ADP8140只能为您提供每通道500mA 最大输出、输入电压在30V 内。

    如果 LM3464能够满足您的要求、它也是一种可能的解决方案。 但可能它会对您来说有点超出规格。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、首先感谢你们两位为这个问题投入的时间(其他公司几乎不提供如此多的支持)

    1. ADP8140为每通道提供500mA、但总共为2A。 但是、它还有其他问题、例如启动时间过长、因而无法使用。
    2.我目前正在测试一些器件、我认为为了获得非开关输出的好处、我可以放弃1A 输出的要求。 我只需要尽可能多,所以如果你有建议,我会为他们高兴。
    3.驱动器用于通过可控光源刺激活细胞。 这就是低纹波至关重要的原因。 人眼可能无法检测到、但细胞对刺激的变化反应相当敏感。
    4.我看了一下 LM3464。 这确实有点超出规格(我不需要热控制)。 但通过查看数据表、您会发现这个没有内部开关、因此输出是恒定的?

    再次感谢大家。 期待您的回答

    Br、
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    LM3464是一款线性(非开关) LED 驱动器、具有外部 MOSFET、因此可为您提供每通道更大的输出电流。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 但这是否意味着输出端实际上会有直流信号? 或者他会不会直接提交 PWM 输入的修改版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    LM3464的输出仅反映输入 PWM 信号。 (输出为 PWM/开/关电流。)

    如果您需要调整电流的振幅、则可以考虑 LM3463。 再说一次、我想这可能对您来说有点超出规格。

    我想向您确认一下线性 LED 驱动器是否必不可少? 如果没有、我推荐 TPS922053、其中包含的许多调光功能可能适合您的应用。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、TPS922053看起来不是糟糕的候选器件。 特别是因为它显然可以使用 PWM 数字输入信号并将其转换为模拟输出。 这正是我一直在寻找的整个时间,但由于我的有限知识的 LED 驱动程序,我有一个困难的时间去探索它。

    利用这些知识、我还了解了 TPS92200D2、它更简单、但支持相同的主数字->模拟功能。

    但数据表中指出、调光范围在1%-100%之间。
    在模拟输出模式下、TPS922053的该范围有多 大、以及您是否知道具有更大调光范围的 TPS92200D2的可比器件?

    祝你一切顺利。
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    Steven 不在办公室、在您回来后会立即答复您的问题、谢谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    TPS922053可采用256个步长实现0%至100%的模拟调光范围。 每个阶跃都会使输出电流增加大约100%/256=0.39%。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:

    请查看数据表详细信息:

    TPS92200D2可调节为1%-100%。 TPS92200D1可调节为5%-100%。

    请注意、D1的模拟基准电压电平范围与 D2不同。

    有写在 Datashet 中的小细节,这是非常重要的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    你和 Florian 有同样的问题吗? 我可以为您提供哪些帮助吗?

    Br、

    周老师