您好!
我继承了 PFC 设计、看到输入电流波形上存在一些问题、因此我需要支持来修复和调整问题。 设计采用85-265 VAC 输入、230VAC 时标称功率为3k3W、输出为415V、fsw=65kHz。
至于附加的输入电流波形(绿色)和电压波形(品红色)、当电压的偏转较小时、电流会失控并出现峰值。 我应该在哪里调整以纠正该控制误差? 下面是我的疑问:
1) 1)峰值限值设置为3.8V 是否太高? 或 RCSx 过低?
2) Vinac 是否使用300k-220p 过滤过?
3) 3)还是 VAO、CAOx 和/或 Rsynth 上的值是固定的?
4) 4)复位电阻器10k 看起来也太大、如果电阻减小、可能有帮助吗?
最后、电流相对于电压延迟是否正常? 或者它是否应该与错误的控制或测量设置有关?
提前感谢
此致
阿尔贝托